This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:STX 问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/814520/cc1201-stx-issue

器件型号:CC1201

uint8 txBuffer[32]={0};

cc120xSpiWriteTxFifo (txBuffer、sizeof (txBuffer));
  TrxSpiCmdStrobe (CC120X_STX);
//等待数据包已发送的中断。
               //(假设连接到 radioRxTxISR 函数的 GPIO 为
               //设置为 GPIOx_CFG = 0x06)
               while (packetSemaphore!= ISR_ACT_REQUIRED);
  //清除信号量标志
               packetSemaphore = ISR_IDLE;
  HAL_NVIC_EnableIRQ (EXTI4_IRQn);
  cc120xSpiReadReg (CC120X_NUM_TXBYTES、&txBytes、1);
问题:  
1.当我发送1次时,txBytes 为0x20;
2.当我发送2次时,txBytes 为0x3f;
3 当我发送3次时、txBytes 为0x5e;
4.当我发送4次时,txBytes 为0x7c;
5.当我发送5次时 ,STX 状态字节为0x7f,表示 TX FIFO 已上溢/下溢。
为何出现 Tx FIFO 错误?  当我完成发送数据包时、txBytes 必须为0x20?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要写入 txBuffer 的数据是什么、您是否将无线电配置为固定或可变数据包长度模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少反馈而关闭螺纹