This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:向下兼容 CC1120 -例如透明模式。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780739/cc1312r-downward-compatibility-to-cc1120---e-g-transparent-mode

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1120

您好!
当我们发现 cc13x2具有窄带功能时、它对我们来说会变得更加有趣。

-由于历史原因、我们在透明串行模式下的许多窄带应用中使用 CC1120、就像调制解调器一样。 我知道它已经过时了等等,但是:CC13x...中是否实施了类似的功能? 这将有助于在13xx 中进行设计。

-其他应用使用具有 EWOR 的 CC1120 paket 模式。 现在很难理解所有 CC 设置以使其正常工作。 13xx 中是否有类似的东西(我知道射频寄存器对用户是隐藏的)、也许更便于用户使用...?

Thx。

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从技术上讲、我认为这种选择是可行的、但这些器件上的透明模式无法提供良好的性能。
    -请参阅 WOR 示例: dev.ti.com/.../README.html 作为起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、
    据我了解 CC13xx 架构、我看不到如何将这些器件设置为愚蠢的调制解调器。
    那么、只是保持好奇心、您认为如何实现这一目标呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于性能较差、此选项没有详细记录、请参阅 e2e.ti.com/.../715771 作为一篇文章来介绍此内容。