This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:从智能仪表收集数据、在 T1模式下以明文发送数据

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1200, CC1125, CC1310, CC110L, CC1350, CC1101, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/781074/cc1200emk-868-930-collecting-data-from-smart-meters-sending-in-clear-text-in-t1-mode

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1200CC1125CC1310CC110LCC1350CC1101LAUNCHXL-CC1310

您好!

我想使用具有 XTAL 40MHz 的 CC1200评估模块从智能仪表收集/监听数据(不传输)、我知道智能仪表在 WMBus T1模式下工作、采用 OUTH 加密。

1) 1)我是否应该使用 T 模式设置、即使对于集电极侧的寄存器也是如此?

2) 2)您是否具有适用于 CC1200的有效射频寄存器配置?

我尝试使用以下链接第21页为 CC1125提供的 T 模式设置:

3) 3) CC1125 可用的寄存器 FREQ_IF_CFG 和 SOFT_TX_DATA_CFG、CC1200不存在。 他们的姓名是否已更改?

4) 4)对于 CC1200使用 CC1125寄存器值是否有意义?

我通过 SPI 从外部 MCU 控制 CC1200EM:我可以正确写入寄存器、重新读取写入的寄存器、发送选通命令、然后进入 SRX 和 SFRX 模式。

我在结尾附上我收到的日志:这肯定是太多数据!  我只有一个智能仪表每60秒在 T1模式下以明文(无加密)发送数据、但我每500ms 连续接收数据块、并且无法找到智能仪表标识符/地址、即18851746 (0xA2A7F101、字节顺序相反)。 此外、我强制智能仪表读数为0升、但我无法在日志中找到任何0值

5) 5)您能在我的日志中找到有用的内容吗?

6) 6)我希望对 T1仪表应用哪种解码算法? 您是否有这些算法的示例或指针?

e2e.ti.com/.../0511.log.txt

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有完全支持 CC1200的 T1模式的设置。 在偏差和数据速率接近最小值/最大值的情况下、无法找到可提供无差错接收 T1数据包的设置

    您不能在 CC1200上使用 CC1125设置、这是因为调制解调器稍有不同、但某些寄存器的位位置也不同。

    使用 CC1125或 CC1310。 对于后者、我们有一个完整的无线 MBUS 堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC110L 或 CC1350是否也可通过 Smart RF Studio 进行调优以支持 T1模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用 CC1101、请访问 :www.ti.com/.../swra234a.pdf

    对于不带堆栈的 CC13xx、您可以参阅 www.ti.com/.../swra522e.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、现在我要检查 CC1310的两个设计:

    a) cc13xxem-7XD-7793_4L_Schematic 1_0_1 、用于 www.ti.com/.../swra522e.pdf 的测量

    b) LAUNCHXL-CC1310设计文件(修订版 A)

    在我的设计中、我想使用螺旋 PCB 天线、但我有以下疑问:

    1) 1)在"A" BOM 列表中 、L15标记为"电感器、待定、0402、SMD"。 您是否具有已知的工作值和原理图?  

    2) 2)在"swra522e"中 、所有测试均使用脉冲天线配置完成、对吧? 如果我使用 PCB 天线、是否还必须更改固件中的寄存器设置?  

    3) 3)在"B"原理图和 BOM 列表中、R13、C24、C58为 DNM、R12为1.8pF。 这是带 PCB 天线的"B"的正确且已知的工作配置吗?

    4) 4) 您是否已经对 CC1310设计和寄存器设置进行了测试、并知道它们是否与 PCB 天线配合使用?  

    关于振荡器:

    5) 5) A 和 B 均使用24MHz + 32kHz 晶体外部晶体。在 CC1310文档的第43页(www.ti.com/.../cc1310.pdf)中、TI 指出32kHz 晶体是可选的。 设计 A 和 B 是否仍能在32kHz 晶体上运行? 是否有人对其进行了测试? 我应该将这些引脚保持为 NC 吗?

    6) 6)在 A 和 B 中、您都使用 QFN48封装版本的 CC1310。 如果我要使用 QFN32封装版本、是否必须调整射频寄存器设置?

    提前感谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)请首先参阅 www.ti.com/.../swra640a.pdf 中的第5章 。 如果您想在自己的电路板上使用 PCB 天线、您基本上必须对天线进行调优、因为您要更改接地层的尺寸。
    2) 2)完成测试(射频仪器直接连接到 SMA、无天线)。 如果使用不同的天线、则不必更改固件。
    3) 3)是的、如果您订购 LaunchPad、则会在 LaunchPad 上填充该内容。
    4) 4)参阅 SmartRF Studio 中的设置。 如前所述、如果您更改天线类型、则不必更改设置。
    5) 5)这是经过测试的。 保持引脚 NC。 您必须设置在 CCFG.c 文件中使用的32k 选项
    6) 6)否