This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:通道开关

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780484/cc1101-channel-switching

器件型号:CC1101

您好:

 

我们的产品是一款使用 CC1101的无线设备、用于膝关节置换手术。 我们正在尝试获得日本 FCC 等效认证。 其中一项要求是、如果工作通道上产生信号、则能够切换通道。 目前、该器件(包含一个 CC1101)与通过 USB 连接到收发器的平板电脑进行通信、后者使用2个 CC1101收发器芯片和8051 MCU。

该器件为特定通道供电、平板电脑收发器能够命令该器件切换通道。 我的问题是、确定是否在工作频率上感应到信号的最佳方法是什么?我如何确保器件能够接收来自平板电脑/收发器的命令以切换通道? 您的时间和努力将受到极大的赞赏。 请注意、我不是射频专家、具备射频方面的基本知识。  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过以下方式执行该操作。
    1.首先选择一些通道计划(CH1、CH2...等)
    2.在 CC1101发送器上使用 CCA (清除信道评估/说前先听)功能。 有关 CCA 功能、请参阅 CC1101数据表的第17.5节。
    3.如果发送器检测到当前信道正忙、它将选择列表中的下一个信道并再次执行 CCA、如果该信道空闲、则传输。
    4.您可能需要从发送器发送长前导码。 这允许接收器完成所有预定义通道列表的扫描。
    4.接收器逐个扫描所有通道。 您可以使用 RSSI 功能、然后同步有效和地址功能来检测它自己的消息。 如果同步和地址有效、则接收数据包、否则将忽略并进入下一个通道。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PM:

     

    感谢您的回复! 我认为我在描述发送器/接收器时可能不是很清楚。 在该系统中,“设备”实际上是发送器。 上电后、它开始传输数据包数据。 它确实会在短时间内进入接收模式以接收来自平板电脑的命令。 该器件没有 MCU、实际上由我们的 ASIC 进行控制。 以下是操作步骤:

     

    1)    1)启动平板电脑(连接到收发器(具有2个 CC1101)软件并侦听特定通道。 通道5。

    2) 2)    器件已通电、并开始在通道5上传输。

    3)    3)平板电脑收发器会拾取信号并询问用户是否要连接到此特定设备。

    连接后、平板电脑可以发送命令来切换频道。 但器件没有扫描开放通道的逻辑。 平板电脑可以做到这一点。 但是、如果感应信号位于通道5上、我可以在平板电脑侧执行什么操作吗?

    我不知道 CCA 功能、我计划使用 RSSI 和 LQI 来确定最佳的可能通道。 我认为这是相同的。

    同样、我们非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您似乎担心平板电脑上的接收器可能无法接收来自设备的消息(Ch-5上的 Tx)、因为接收器(平板电脑)位置上存在接口器。

    如果您对此有顾虑、请参阅数据表中的相邻信道抑制和阻断规范。 如果接收器的干扰水平低于这些水平、则干扰不会导致任何问题、接收器(平板电脑)将从器 件(Ch-5上的发送器)接收消息。 如果互铁电平高于技术规格电平、则接收器可能无法接收来自发送器的消息。

    要解决接收器的高电平干扰问题、您需要设计系统、使互阻器电平/所需信号电平比率小于数据表中的规格。

    例如、如果在距离所需通道(通道5) 100KHz 时、互铁电平为-30dBm、则接收器所需的信号电平必须大于-67dBm 才能满足37dB (-67-(-30)= 37dB)的规格要求。  (请参阅 CC1101数据表以了解868/915MHz 下的相邻通道规范)、因此要满足此标准、您需要提高发送器功率级别(器件)或缩短发送器(器件)和接收器(平板电脑)之间的距离、以减少路径损耗。 这意味着接收器上的较大干扰会影响发送器和接收器之间的通信范围。

    对于距离计算、请使用 TI 的距离估算器扩展表。 以下是链接。

    希望这澄清了您的疑虑。

    谢谢、

    PM