This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:如何回显与接收到的数据包不同的数据包?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780378/ccs-codecomposer-how-do-i-echo-a-packet-different-from-the-received-packet

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

通过 SDK 示例 RX/TX 回波、

我如何回显与接收到的数据包不同的数据包?

从电流开始、我只能回显相同的数据包、这是我的当前代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    memcpy (txPacket、packetDataPointer、packetLength);将接收到的数据包的内容复制到 txpacket 中。 如果您不想这样做,则必须跳过此行并将 txpacket 设置为您实际要发送的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!
    虽然我们仍在讨论该主题、是否可以在接收到特定数据包后仅回显数据包?
    到目前为止、我的代码会回显任何信号并回复它拾取的任何信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后您必须添加 if 语句。 如果 rxpacket=myExpected packet 执行某些操作。