This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:使用2个经认证的 Anaren 模块

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780787/cc1101-usage-of-2-certified-anaren-module

器件型号:CC1101

我们正在为来自欧洲的客户开发解决 方案、我们计划在同一电路板上使用2个经过认证的模块、该模块的器件型号为:A1101R08C00GM。 器件是否应再次通过认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对认证流程的理解是、认证对用于该认证的硬件和软件有效。 由于如果您更改了硬件或软件、性能可能会发生很大变化、因此您必须重新执行该过程。 该模块没有天线、也没有给定的软件、因此您很可能需要重新进行认证。