This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101晶体驱动器电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780542/cc1101-cc1101-crystal-drive-power

器件型号:CC1101

您好!

在 CC1101数据表中、我找不到任何有关可用于驱动26MHz 晶体的功率的规格。  大多数情况下、我会尝试分析特定晶体是否适合使用、并希望确保我们不会将其过驱。  特定晶体的额定功率为200uW。  但是、我如何知道 CC1101将提供多少功率?

感谢您的任何帮助、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    振荡器驱动的功率将远远低于200uW。 在所有运行条件和硅片上、具有"最坏情况"参数的晶体的最高驱动功率小于50uW。

    此致、
    Fredrik