请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 您好!
在 CC1101数据表中、我找不到任何有关可用于驱动26MHz 晶体的功率的规格。 大多数情况下、我会尝试分析特定晶体是否适合使用、并希望确保我们不会将其过驱。 特定晶体的额定功率为200uW。 但是、我如何知道 CC1101将提供多少功率?
感谢您的任何帮助、
Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.