This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:什么?#39;s 真正的敏感性/最小值 CHBW?

Guru**** 2578965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/778486/cc1312r-what-s-the-real-sensivity-min-chbw

器件型号:CC1312R

您好!
直到昨天、我一直假设 CC1312能够提供数据表中所述的最大灵敏度:-110/50kHz CHBW。 与 CC112x 的用法相差很远。

在 TI 展位上的"嵌入式展会"上进行了长时间的演讲后、我了解到了这一点
A. Agama 将支持 Sigfox、它是真正的窄带
b.数据表中的所有内容都不是芯片能够提供的范围。

好奇地说、我问 SmartRF。 在给定0.5k 符号速率、1k DEV 的情况下、SmartRF 假设 CHBW 低至4.3kHz!
这种现实是否可以在没有"远距离模式"的情况下使用?

我们为什么在数据表中找不到关于它的任何信息、特别是经过特别测量的敏感程度?

此致

Gg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GG、

    答:我不确定您与谁交流、但没有计划在 CC13x2器件上支持 Sigfox。
    b.正确。 CC13x2器件可支持比我们今天提供的示例更小的接收器带宽。 我们在计划中确实有这种情况、但在提供设置和更新数据表编号之前、我们必须先确定 PHY 的特征、这需要一些时间。 此外、使用较小的带宽通常需要更精确的时钟、即 TCXO、我们还必须对其进行验证。 到目前为止、我们仅支持数据表中的内容、但将来会增加更多的能力。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    答:这是来自英国的 TI 无线技术的支持经理;但没关系、没有人会临时拥有所有规格

    b.更重要的是、为了正确(当然、TCXO 是强制性的):
       -样品和引信系列中已经提供的硅效率能够提供 SmartRF 指定的带宽?
       我们可以使用 SmartRF 允许的任何功能吗?
       仅估算值:数据表显示100k RXBW 时为-110dBm。 推断这会在~12kHz RXBW 时产生~-120dBm;我对吗? 这就是我们所期待的...
       -您尚未指明,但官方数字将会出现

    C.是否可以使用434MHz 频带(有风险、其在 SRF 中标记为预览)以及何时正式支持? 这对我们来说非常重要、因为我们在434MHz 下开展主要业务。

    Thx。 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GG、

    是的、当前器件能够实现比我们目前所描述的更窄的带宽。 计划中包括对窄带作业的官方支持。

    计划在 Q3中完成433MHz 特性描述。 Studio 中的设置已经过正常功能测试、但尚未完成完整的特征描述运行。 这与测试覆盖范围有关、但我不会期望对433MHz 配置设置进行任何重大更改。

    此致、
    Fredrik