This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1350STK 中的天线布局对 CC1352R1有效?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1350, LAUNCHXL-CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780473/cc1352r-antenna-layout-from-cc1350stk-valid-for-cc1352r1

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1350STKCC1350LAUNCHXL-CC1350

HY、

我们正处于基于 CC1352R1的 BLE/subGhz 硬件的规划阶段。 我们正在比较不同的天线解决方案、并介绍了 CC1350STK 设计(传感器标签)。

该天线设计是否适合 CC1352? 看起来很不错:没有陶瓷天线、PCB 空间很小。 它能起作用吗?

提前感谢

Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 CC1352 LP (LAUNCHXL-CC1352R1)上使用了双频带天线868MHz/2.4GHz、在 CC1350 LP (LAUNCHXL-CC1350)上、我们为每个频带使用了单独的天线。

    是的、您也可以在 CC1352R1上使用单独的天线、但使用小型天线可能会降低效率。

    随附了 一份有关天线性能比较的应用手册 SWRA496、可供您随时参考。

    e2e.ti.com/.../swra496.pdf

    谢谢、

    PM