This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:低频带345MHz

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/815718/cc1312r-low-frequency-bands-345-mhz

器件型号:CC1312R

CC13xx 团队、

我们有一位客户希望在345MHz、433MHz 和868MHz 下使用 CC1312R。  345 MHz 在第13页的数据表中列出为有效范围内、但未根据 SmartRF Studio 进行表征。   

我们能否支持该频率范围?  如果是、他们应该简单地使用 SmartRF Studio 生成配置、还是我们有其他建议?

我将详细了解所需的调制。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的、可以使用 SmartRF Studio 为所需频率生成寄存器设置。

    它们可以从779-930MHz 频段下的典型设置之一开始。 默认情况下、它以该设置开始。

    谢谢、

    PM