This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:在传感器控制器内将 ADC 原始值转换为电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780138/ccs-cc1312r-convert-adc-raw-values-to-volts-within-sensor-controller

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我能否在传感器控制器内将 ADC 原始值转换为电压?

我查看了"帮助"、但没有找到任何相关信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有关 ADC 的传感器控制器帮助中:

    "adcReadFifo()返回的 ADC 值不会补偿 ADC 中的偏移和增益误差。 这种补偿使用芯片生产期间存储的工厂配置数据,可以通过使用系统 CPU 上的 AUX_ADC DriverLib 模块来完成:"

    因此答案是否定的、这必须在传感器控制器之外完成。