This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:与 LaunchPad MCU 板配合使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200, CC1190, CC1200EMK-868-930, MSP-EXP432E401Y, BOOST-CCEMADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/779712/cc1200emk-868-930-using-with-launchpad-mcu-boards

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1200CC1190BOOST-CCEMADAPTER

您好!

我希望使用 TI 微控制器对 CC1200进行原型设计。 我知道 CC1120具有一个带有 CC1190的出色 Booster Pack、但据我所知、CC1200没有这样的板。 我需要 CC1200 b/c 我将使用信道宽度大于50kHz 的 FHSS。 看起来我可以 将 CC1200EMK-868-930与 BOOST-CCEMADAPTER 搭配使用、 但这不是专门列出的与适配器兼容的 TI 芯片之一。 这是否仍然有效? 如果 重要、我将使用 LaunchPad MSP-EXP432E401Y、因为我需要 MCU 具有以太网和 USB。

我知道这不允许我使用 SmartRF Studio。 这实际上是需要进行某种校准还是只是一种用于自动执行某些计算的便利工具? 如果在生产 PCB 上不使用它、我将如何获得?

谢谢、

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    您可以将 BOOST-CCEMADAPTER 与 CC1200EMK-868-930和 LaunchPad 配合使用。 CC1200只需要一个 SPI 接口。

    SmartRF Studio 用于简单的射频测试和获取无线电设置。 您可以在离线模式下使用 SmartRF Studio 并导出寄存器设置。

    Simon