This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:最小电源电压- 1.8V 标称值或1.8V 固定值

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/779160/cc1101-minimum-power-supply-voltage---1-8v-nominal-or-1-8v-firm

器件型号:CC1101

您好!

CC1101的最小电源电压(DVDD、DGUARD、AVDD)是 标称值为1.8V (这意味着可容忍低于1.8V 的~5%偏移)还是最小值恰好为1.8V (意味着1.79999V 将超出规格)?

我提出这一问题是因为我需要知道是否可以使用1.8V 标称输出 LDO (+/- 2-3%)为 CC1101供电、或者是否需要在1.8V 以上增加一些裕度以确保它不会降至1.8V 以下(无论多么微小)。

谢谢、

Cletus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cletus、

    它恰好为1.8V、这意味着 BOD 可在低于1.800000V 的任何位置触发

    您可以在 BOD 实际触发时安全运行、但我们无法提供1.8V 至 BOD 限值之间的特定保护频带。 因此、我不建议使用1.8V 稳压器运行。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、

    感谢您的快速响应。 我将选择一个稳压器来保证电源轨将保持在1.8V 以上。

    -克莱格斯