This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:863 -870 MHz 欧盟频带的占用通道宽度,需要将 RBW 设置为 OCW 的1%至3%,VBW 设置为 RBW 的3倍,我们可以继续进一步测试

Guru**** 2587175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/811733/cc1312r-occupied-channel-width-for-863--870-mhz-eu-band-is-required-to-set-the-rbw-which-is-1-to-3-of-ocw-and-vbw-being-3-times-of-rbw-there-by-we-can-proceed-with-further-testing

器件型号:CC1312R

您好,  

我们对包含德州仪器芯片组 CC1312R 的模块进行了预合规性测试  

我们迫切需要 EU 频带863-870 MHz (ETSI EN 300 220 -1和 ETSI EN 300 220 -2)的占用信道宽度低于1GHz 模块, 为了继续执行 ETSI 文档中提到的 CE 认证的进一步测试、需要 OCW 值、这反过来决定了频谱分析仪上的 RBW 和 VBW  

谢谢  

Bhavani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅应用手册 SWRA588 (图24和25)。

    随附 SWRA588、方便您参考。

    e2e.ti.com/.../3022.swra588b.pdf

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCW (工作通道宽度)与占用带宽不同。 OCW 由用户定义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       OCW 的定义如下。  

      

    基于上述、OCW 不能由用户定义。  

    此致、

    Srinidhi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 TER 所述、OCW 应由设备提供商定义。

    在 863MHz _ 870MHz 频段的不同应用中、请参阅 EN300 220-1中的以下信道间隔(第4列)。 更多信息、请参阅 EN300220-1标准。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有一个通道、则可以将上述内容用作 OCW。 根据我的理解、您使用4个通道、这意味着您应将 OCW 设置为等于通道间距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则我们的信道间隔为1MHz,但 OCW 将以 KHz 为单位,而不是以 MHz 为单位  

    此致  

    Bhavani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同信道的频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于已经与本地 FAE 进行了离线讨论和解答、我将关闭此主题。