主题中讨论的其他器件:CC1350、 HDC1000、 OPT3001
大家好、
很抱歉、系统入侵、但我有类似的问题。
我实现了一个网状网络、其中包含:
边界路由器+网关= CC1350 (滑动无线电)+BBBWireless: 在我的 PC 上
Router= CC1350 (cc26xx-web-demo、contiki-ng):距离我的 PC 5米
-Radio Node=CC1350 (将 MQTT 消息发送到 BBB 的我的固件)从我的 PC 到达12米
现在、如果我使用 lynx [bbbb::100]取出路由器、我不会使用任何设备、也不会使用路由器和无线电节点。
相反、如果我放置路由器、则我看到所有带有 lynx 的设备、但无线电节点不发送 MQTT 消息。
节点的 IPv6地址始终相同,无论是否使用路由器。
有人可以给我任何建议吗?
提前感谢