This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:cc1201射频输出问题?

Guru**** 2501605 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/813213/cc1201-cc1201-rf-out-issue

器件型号:CC1201
我们使用 SmartRF Studio 7生成 cfg 参数。
静态常量寄存器 Setting_t preferredSettings[]=

{CC1201_IOCFG2、0x06}、
{CC1201_MODCFG_DEV_E、0x02}、
{CC1201_DCFILT_CFG、0x5D}、
{CC1201_PREAMING_CFG0、0x8A}、
{CC1201_IQIC、0xCB}、
{CC1201_CHAN_BW、0x88}、
{CC1201_MDMCFG1、0x40}、
{CC1201_symbol_Rate2、0x3F}、
{CC1201_symbol_rate1、0x75}、
{CC1201_symbol_RATE0、0x10}、
{CC1201_AGC_CS_THR、0xEC}、
{CC1201_AGC_CFG1、0x51}、
{CC1201_AGC_CFG0、0xC7}、
{CC1201_FIFO_CFG、0x00}、
{CC1201_FS_CFG、0x12}、
{CC1201_PKT_CFG2、0x00}、
{CC1201_PKT_CFG0、0x20}、
{CC1201_PKT_LEN、0x1F}、
{CC1201_IF_Mix_CFG、0x1C}、
{CC1201_FREQOFF_CFG、0x22}、
{CC1201_MDMCFG2、0x0C}、
{CC1201_FREQ2、0x56}、
{CC1201_FREQ1、0xCC}、
{CC1201_FREQ0、0xCC}、
{CC1201_IF_ADC1、0xEE}、
{CC1201_IF_ADC0、0x10}、
{CC1201_FS_DIG1、0x07}、
{CC1201_FS_DIG0、0xAA}、
{CC1201_FS_CAL1、0x40}、
{CC1201_FS_CAL0、0x0E}、
{CC1201_FS_DIVTWO、0x03}、
{CC1201_FS_DSM0、0x33}、
{CC1201_FS_DVC0、0x17}、
{CC1201_FS_PFD、0x00}、
{CC1201_FS_PRE、0x6E}、
{CC1201_FS_REG_DIV_CML、0x1C}、
{CC1201_FS_SPARE、0xAC}、
{CC1201_FS_VCO0、0xB5}、
{CC1201_IFAMP、0x05}、
{CC1201_XOSC5、0x0E}、
{CC1201_XOSC1、0x03}、
};
CC1201发送数据时射频输出、但我们使用频谱分析仪捕获了771M。
为什么无法捕捉到868M?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    771MHz 表示 VCO 未校准或硬件问题导致 VCO 使用可能的最低频率。  

    您是否正在使用定制板以及代码中是否有 SCAL 或 AUTOCAL?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们使用我们的板进行测试。

    我不使用 scal cmd。

    FS_CFG=0x12、
    我已读取(FSCAL_CTRL)0x2f8d =0,、表示 超出 cc1201?的锁定范围

    请您给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -查看示例:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们的代码以274A cc120x_ease_link 示例作为参考。

    我想知道 VCO 是否锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在此频率上发送、则说明问题所在。  

    您是否有 CCDebugger、如果有、您是否能够将 CCDebugger 连接到电路板? 通过这种方法、可以检查问题是在软件还是硬件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢。