This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1200EMK-420-470:因此引脚不能#39;t 变为低电平。

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/813528/ccs-cc1200emk-420-470-so-pin-doesn-t-go-low

器件型号:CC1200EMK-420-470
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553CC1200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

  我对 CC1200EM - 420- 470MHz 有一个非常恼人的问题。 在代码中、我将 CSn 拉至低电平并等待、因此变为低电平、但它不会变为低电平。 我已经按照如下所述连接了电路板上的引脚(主器件是 MSP430G2553午餐垫):

- VDD>>至 MCU 的 VCC。  

- MISO >> MCU 的 UCA0SOMI 引脚。  

- MOSI >> MCU 的 UCA0SIMO 引脚。

- SCLK >> MCU 的 UCAOCLK 引脚。

- CSn >> MCU 的 P1.5 (GPIO)引脚。  

GND >>至 MCU 的 GND。

其他引脚(GPIO0和 GPIO2)未连接。

我是否正确连接了引脚? 我该怎么做才能在将 CSn 拉低后使 SO 变为低电平?  

非常感谢您的帮助!

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您未通过 EM 连接器将 EM 连接到 TRXEB、则必须确保定义 CC1200上的 RESET 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、问题与 EM 上的 RESET 引脚有关。 实际上、复位引脚应连接到 VDD 引脚、VDD 引脚会路由到 EM 上的一个孔。 (如上图所示)、但由于 CC1200EM 设计的缺点、用户自己应该连接它。 我这么做了、现在在 CSn 变为低电平后、SO 立即变为低电平。  

    为了指导用户在 CC1200EM 上哪个引脚是 RESET 引脚、随附了以下图片、其中定义了 EM 上的 RESET 引脚位置。 我只是将一根导线从该引脚连接到 VDD 孔。