请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
您好,团队
在使用 CC1310的过程中,我遇到了一个问题:在注释 GPIO_init()函数时,电路板可以正常接收无线数据,这意味着我的 RX 命令配置没有问题;使用 GPIO_init()函数时,接收无线数据会导致程序立即卡住。 这很奇怪、您能告诉我原因是什么吗?
PIN_Config buttonPinTable[]={ ioID_25 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_BOTHEDGE、 ioID_26 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_BOTHEDGE、 PIN_TERMINATE }; void GPIO_init (void) { buttonPinHandle = PIN_OPEN (&buttonPinState、buttonPinTable); if (!buttonPinHandle){ /*初始化按钮针脚时出错*/ while (1); } /*设置按钮引脚的回调*/ if (PIN_registerIntCb (buttonPinHandle、&buttonCallbackFxn)!= 0){ /*注册按钮回调函数时出错*/ while (1); } }