This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1260:CC1260硬件参考设计

Guru**** 2579325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/811169/cc1260-cc1260-hardware-reference-design

器件型号:CC1260

您好!

我目前正在设计基于 CC1260 IQ 收发器的低于1GHz SDR 调制解调器。 由于论坛成员的支持、我能够检索数据表和编程手册。 这些文档中仍然缺少一些在硬件板上实现此收发器的关键信息。 具体而言、以下外部组件的值对于在指定支持的射频频率上的基本操作是未知的:

  • 连接到 RBIAS 引脚的偏置电阻器(这通常是收发器的精密值、其值对于正常运行是强制性的)
  • 连接到 LPF0-LPF1的环路滤波电容器
  • 各种内部稳压器(DCPL、DCPL_VCO、DCPL_PFD_CHP、DCPL_XOSC)的所有去耦电容器

是否有任何参考设计/原理图/信息可用于回答这些问题?

请注意、我知道 TI 没有推广 CC1260 IQ 收发器、因为没有用于 DSP 上所需 IQ 处理的 SDK。 我对此非常满意、我接受对编程方面缺乏支持的说法。 我的请求与有关硬件实现的基本信息有关。

感谢你的帮助。

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我将研究这个问题、下周回来。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RBias:56k Ω

    环路滤波器电容:1.8nF

    去耦电容:47nF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供 cc1260的数据表吗?

    我的电子邮件:wen@newmsg.net  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :CC1260没有 SDK、这意味着您必须自行实施调制解调器。 您在该领域的经验如何?