This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808578/cc1125-cc1125-problem

器件型号:CC1125

大家好 、

我的客户在以下问题上需要一些帮助:  

接收由 DMR ETSI TS 102 361-1定义的信号时、CC1125的接收灵敏度较低、约为-108dbm。 这是不是因为 CC1125接收端没有对应于发送器的"根上升余弦"滤波器? 如果是、可以对此采取什么措施? 如果不是、可能会导致该问题的原因是什么?

2.根据用户指南、我们应该设定 接收器和发送器的同步频率偏差。 我们在设置不同的频率偏差[大于0.4khz]时进行了测试、 接收灵敏度急剧下降。 接收器是否可以在通道滤波器的带宽内自动跟踪发送器的发送信号差值。

根据用户指南、使用 PLL [寄存器 FREQOFF _CFG]的反馈可以提高接收灵敏度。 我们测试了所有可能的寄存器值、在将 FREQOFF _CFG 设置为0x38时会出现最佳的接收灵敏度、该值仍低于我们关闭 对 PLL[将 FREQOFF _CFG 设置为0x20]的反馈、原因是什么?

仍然来自 用户指南。 我们知道 CC1125内部有一个 CORDIC 多内核、可以实时获取信号振幅和相位的采样值。但指南太简单、无法理解。 寄存  器0x2F84 (ANG1 - CORDIC [9:8]后的信号角度)和0x2F85 (ANG0 - CORDIC [7:0]后的信号角度)存储一个10位相位采样值。

   a: 采样值是有符号数还是无符号数? 如果它是有符号数、它是否以二进制补码的形式表示?

   B.与采样值0°~360°或其他角度范围相对应的角度范围是多少?

 我们将感谢您提供的任何帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在这里描述一下 PHY 吗?  

    由于措辞完全相同、我假设4)是 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/808474的双倍帖子。 请避免在同一案例上重复发布。 这也是 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/804519的双重帖子   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉、我之前没有找到双帖子。 此帖子列出了客户提出的所有问题、我将让他跟进这一个问题。

    此致、

    史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在等待 PHY 的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    很抱歉,4)是一个双柱!

    请帮助支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4)已在另一个帖子中回答。

    对于其余的问题、我需要对使用的 PHY 进行说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ter:

    您想了解 PHY 的哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我简要介绍 了 DMR ETSI TS 102 361-1、我无法轻松地查看使用的数据速率等。 还提到了"根上升余弦"、因此我假设它不是 CC1125支持的标准 BT = 0.5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    PHY 如下所示!

    数据源:PN9序列

    2.调制模式:4FSK

    符号速率:4800KSPS (数据速率:9600kbps)

    偏差:+3符号->+1.944 kHz;+1符号->+0.648 kHz;-1符号->-0.648 kHz;-3符号->-1.944 kHz

    5、成型滤波器:平方根余弦滤波器、α 滤波器= 0.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 PHY 的两个方面可能会解释性能不佳:

    -内部符号的低调制指数

    -平方根余弦:接收器期望输入信号为 GFSK BT 0.5、当信号形状不同时、灵敏度将受到影响。 为了改进这一点、他们必须在 CORDIC 之前或之后输出原始数据、并实现解调器自身。