主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1120
您好!
首先、我对所有射频通信通道都非常陌生。 我正在进行一个项目、我们需要在2-3公里范围内建立射频链路。 在做了一些研究后、我决定使用此硬件平台。
为了进行测试、我使用 TI 的"SmartRF Studio 7"软件控制这些评估板、以查看不同的设置组合。 仅使用这些 PCB 天线、我预计覆盖范围约为100m 至200m。
但是、就 RSSI 而言、我的性能真的很差。 极短距离的事件平均 RSSI 值为近似值 -102dBm。
我使用以下设置:
频率:915MHz
2. Rx BW:10kHz
3.比特率:1.2kbps
偏差:3.99 kHz
5.调制方案:2-GFSK
6. TX 功率:26 dBm
7. 范围扩展器:915MHz 模式下的 CC1190
这里是该测试的照片、这样你们就可以更好地了解测试条件。
下面是我们通过此测试获得的 RSSI 日志:
e2e.ti.com/.../TI_5F00_CC1120_2D00_90_5F00_BOOSTXL_5F00_RSSI_5F00_log.txt
请有人指导我如何提高信号强度、或者有人能指出我的错误吗? 我们非常需要您的帮助、对此表示感谢。