This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:它是否与 WMBUS 的 C 模式兼容?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125, CC1200, WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/811171/cc1120-is-it-compatible-with-the-c-mode-of-wmbus

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125CC1200WMBUSCC1310

大家好、朋友!

我对 Wireless-MBUS 和 CC1120的 C 模式有疑问。 我知道 T 模式不兼容、并且由于 C 模式增强了 T 模式、CC1120和 C 模式兼容?

提前非常感谢!

此致、  

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现本应用手册引用了 T 模式和 C 模式测量结果。

    http://www.ti.com/lit/an/swra423/swra423.pdf

    您能否提供参考、说明 T 模式不兼容?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T 模式和 C 模式使用相同的数据速率和偏差。 区别在于、当基于 RCOSC 的时钟被用作时钟源而不是像今天那样的 xtal 时、T 模式被指定。 因此、T 模式规格允许数据速率和偏差都有相当大的变化、这意味着 T 模式需要比 C 模式更大的 RX BW 才能进行接收。  

    因此、只有 CC1125可用于 T 模式。 对 CC1200与 CC112x 上的调制解调器所做的一些小改动导致 CC1200与 T 模式不完全兼容。

    我建议将 CC1310用于 WMBUS、因为我们提供了完整的堆栈。 (http://www.ti.com/tool/WMBUS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我理解您的意思、我可以将 CC1120用于 WMBUS 的 C 模式、因为 RX BW 不是那么宽、不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 CC1120用于 C 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!

    非常感谢您的支持!!

    此致、  

    Luis