您好!
我有一个奇怪的问题... CC1101 IC 烧坏了(请参阅附件中的图片)。 我有大约10个具有类似问题的器件。 因此、器件:连接到 WiFi IC (MT7628)的射频模块。
芯片封装在工作周期内的温度不超过55°C。 安装在 PCB 上的其他元件保持正常。 附件中也有原理图。
我对 CC1101 PCB 和 QuadSPI 闪存 IC 使用相同的电源(3.3V)。 闪存 IC 未损坏。 我无法解释这种现象...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个奇怪的问题... CC1101 IC 烧坏了(请参阅附件中的图片)。 我有大约10个具有类似问题的器件。 因此、器件:连接到 WiFi IC (MT7628)的射频模块。
芯片封装在工作周期内的温度不超过55°C。 安装在 PCB 上的其他元件保持正常。 附件中也有原理图。
我对 CC1101 PCB 和 QuadSPI 闪存 IC 使用相同的电源(3.3V)。 闪存 IC 未损坏。 我无法解释这种现象...
好的、我不经常看到显示 IC 过热以至于 PCB 是黑色的图片... 这很可能是由于短路导致的、您应该检查电路板上的阻抗并查看其接近0的位置。
此外、从图片中可以看到、布局并非最佳。 我希望这超过2层、因为按钮层上的芯片接地连接不良。 朝向天线的射频路径也很差。 请遵循参考设计并查看 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf