主题中讨论的其他器件: CC1120
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我使用 CC1200进行数据传输、并计划使用 Code Composer Studio 对其进行编程。 我想使用 CC1200用户指南http://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf 中指示的寄存器和函数、但是软件(Code Composer Studio)不知道这些函数。 为了能够设置寄存器、我应该在代码开头包含什么库或头文件? 我的当前代码如下所示。 包含的文件来自 。
#include "msp430x54x.h"
#include
#include "hal_types.h"
#include "hal_spi_rf_trxeb.h"
#include
#include "stdlib.h"
#include "bsp.h"
#include "bsp_key.h"
#include "io_pin_int.h"
#include "bsp_led.h"
#include "lcd_dogm128_6.h"
#include "hal_spi_rf_trxeb.h"
#include "cc120x_spi.h"
#include "stdlib.h"
#include "io_pin_int.h"
#include "bsp_led.h"
//定义传感器寄存器。
uint8 * sensor_1;//传感器1数据,4字节寄存器。
uint8 *1;
uint8 len1;
void main (void)
{
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;//停止看门狗定时器*s1=5;
*s1=10;
uint8 addr=&*s1;
len1=sizeof (*s1);
CC120X_SRES;
while (1)
{
cc120xSpiWriteTxFifo *s1, len1);
CC120X_STX;
_DELAY_CYCLES (1);
}
}
提前感谢
Saber