This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:工作温度为+95°C

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/810383/cc1200-operation-at-95-deg-c

器件型号:CC1200

您好!

CC1200最高工作温度指定为+85摄氏度。我们需要知道它在+95摄氏度下是否工作。在该温度下如何更改特性?

您是否可以确认器件正在工作的温度更高?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于芯片未设计、未在此温度下测试、因此性能@95度未知。 您可能会面临计时问题、同步失锁等风险  

    使用数据表限制内的芯片。