This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L 的功率与距离图

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/809838/cc110l-power-vs-distance-graph-for-cc110l

器件型号:CC110L

您好!

我正在进行一个项目 ,在该项目中,我将通过射频 IC CC110L 发送和接收数据。 我想绘制功耗与距离间的关系图。

我的问题是  

1.无论 距离如何、IC 消耗都是相同的、或随距离变化。???

2.如果我想绘制图表,可以做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    范围和功耗都将随无线电的输出功率而变化。 通常、您并不是真正动态地更改输出功率、但您可以确定自己的相关性。 您可以使用范围计算器来估算您将获得的各种功率设置范围: http://www.ti.com/lit/zip/swsc002 

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我将检查并返回给您、但同时我有一个问题、

    假设我将 发送器配置为12dbm 功率级别、其功耗 为230mW。

    现在、我要执行距离测试、这意味着我要将发送器放在一侧、将接收器放在另一侧、然后逐渐将接收器移 离 发送器较远。 和测量不同距离的发送器功耗、 其功耗为 230mW、与之前相同。 因此、我的假设是、它不会随着接收器距离的变化而变化 、因为 一旦我配置了发送器电源、除非并且直到我不再在不同的功率级别进行配置、它将不会改变。

    请建议并更正我的问题。

    此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    没错。  

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。