This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CRC:有时、通过无线电模块的数据包传输错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/809165/cc1101-crc-sometime-a-bad-packet-pass-through-the-radio-module

器件型号:CC1101

您好!

我使用 CC1101接收来自多个 Tx 节点的无线电数据包、在接收到的消息上、我看到消息的某些位不正确、但通过了 CRC 校验(使用 LQI 字节验证 CRC)。 尽管这仅比总吞吐量的0.5个百分点要低,但您能否解释一下为什么会发生这种情况?

注意:在对讲机配置中启用了 CRC 、并且在收到的消息上、对讲机在消息末尾附加了 SSI 和 LQI 字节、以便我可以读取 LQI 字节以检查 CRC 是否正常。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    遗憾的是、CRC 并不完全完美。 根据数学在2字节 CRC 计算中的工作方式、在某些情况下、如果存在超过15位的错误、它可能会为您提供错误的正数并实际通过 CRC 校验(尽管这种情况非常罕见、 这说明了它小于吞吐量的0.5%的原因。)

    谢谢、

    Alexis