This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:CC1200DK

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808021/cc1200emk-868-930-cc1200dk

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他器件:CC1200MSP-FET

你好

如何从外部 MCU (STM 系列)发送数据? 我的意思是、是否有用于为 TrxEB、CC1200 EM 和外部 MCU 布线的原理图? 还可以使用 Arduino IDE 对其进行编程吗?

谢谢

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有这样的原理图。 您必须阅读 TRXEB 用户指南() ,并了解如何连接到 TRXEB 上的 SPI 引脚并断开电路板上的 MSP。  

    Arduino IDE:我无法回答、因为您不使用 TI MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 对于板载 MSP430和 CC1200 EM 之间的 SPI 连接、我是否需要单独指定连接并将代码中定义的引脚连接到 CC1200上的引脚、或者当我在 TrxEB 上安装 CC1200 EM 时、它们是否已连接? 请参阅随附的照片、了解我的问题。 提前感谢!

    Saber  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还将 MSP430分线 I/O 的端口6用于 ADC。 工作正常吗? 我是说、如果我将一些传感器连接到该引脚、我可以捕获它们的数据吗?

    谢谢

    Saber  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到原来的问题:我觉得您需要一个连接到 CC1200的 STM MCU。您希望使用哪个接口、因为图片中只显示 TRXEB + EM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 此时、我计划使用板载 MSP430对其进行编程。 那么、我是否需要将 CC1200分线引脚连接到板载 MSP430的分线引脚?

    谢谢

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 您在图片上展示的是必需的设置。 您只需连接 MSP-FET (就像您所做的那样)并连接 EM (就像您所做的那样)  

    有关跳线/开关设置、请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru294a/swru294a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    Saber