This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125EM-CAT1-868RD:240kHz 带宽中的数据速率问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808994/cc1125em-cat1-868rd-data-rate-issue-in-240-khz-bandwidth

器件型号:CC1125EM-CAT1-868RD

您好!

感谢您的回复!

CC1125数据表声称在4GFSK 中支持100kSPS 的200Kbps 数据速率,而 Smart RF Studio 提供了140Kbps 的用户级数据速率,因此我们考虑使用同一芯片。 但是、我们使用 SPI 接口在电路板中实现的目标并不相同。 实际上、我们能够以140Kbps 的用户级数据速率进行传输、但接收器无法接收。 我们正在尝试了解为什么会发生这种情况? 我们觉得可能有一些配置提供的用户级数据速率与在 Smart RF Studio 中实现的数据速率相同? 是否有可能获得智能射频工作室的 CC1125配置、尤其是在接收器端? 您认为使用 DMA 会有所帮助吗?

 

此外、CC1200在1Mbps 数据速率下的性能如何、您是否还有其他数据速率高于1Mbps 的类似收发器?

请参阅: e2e.ti.com/.../686984

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您是否使用此板: http://www.ti.com/tool/CC1125EM-CAT1-868RD

    -您使用的频率是多少?  

      在我完全理解您的问题之前、您将 e2e.ti.com/.../686984 为什么您声称您的限制为140kbps?  

    您能否更详细地描述您的产品?我仍然不明白为什么您仅将 CC1125用于高数据速率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    错误地标记为解决问题。

    在线回答。

    我们使用自己的板。

    工作频率为 B/w 450至460MHz。

    此外、CC1200在1Mbps 数据速率下的性能如何、您是否还有其他数据速率高于1Mbps 的类似收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1200、1Mbps:数据表中说明了性能。 我建议在您的最后一个主题中使用 CC1310作为替代方案、请参阅  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/628551#pi320995=2 

    为什么您声称您的限制为140kbps?