This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:网状网络 Launchpad CC1350 Contiki

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808014/launchxl-cc1350-mesh-network-lanchpad-cc1350-contiki

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、

我正在滑动无线电和节点之间建立星形网络系统。 两个器件都是 cc1350、它们以868MHz 的频率通过无线电进行通信运行的固件在 Contiki OS 中。 现在、为了扩大无线电覆盖范围、我想通过使用 Launchxl cc1350创建路由器成为网状网络中的星型网络。 现在、我想在此路由器中插入一个固件、用于模拟基于 Contiki OS 的信号转接表。

我的问题是:

有可能吗? 如果是、我该怎么做?

提前感谢

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您将 Contiki 节点设置为叶节点,否则默认情况下,Contiki 节点可以用作路由器。 您可以在之间放置一个节点,它应在必要时重复消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢您的快速回复。

    互联网 上是否有固件可实现这些信号中继器?

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以运行 cc26xx-web-demo 作为路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Yikai 感谢您的快速回复、

    我应该加载 cc1350 cc26xx-webdemo 并直接用作路由器吗?
    或者我应该做其他事情吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以加载 cc1350 cc26xx-webdemo 并直接用作路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我是否必须特别添加一些#define?

    例如、我应该写入

    #define NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver

    ##define NETSTACK_CONF_RDC   contimac_driver?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需进行任何更改。