This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:它是否支持无线 M-BUS 的 T 模式?

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1120, CC1125, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808033/cc1120-does-it-support-t-mode-of-wireless-m-bus

器件型号:CC1120
Thread 中讨论的其他部件:WMBUSCC1125CC1190

大家好!  

我刚刚意识到 CC1120的最大 RX BW 为200kHz、WMBUS 的 T 模式使用250kHz 或更高的 RX BW…… 是否无法在 T 模式下将 CC1120用于读取 wmbus 计量?  

在您的 wiki 中、我发现 CC1125在 T-Mode 方面没有问题、但我的问题是、我们已经使用您的 CC1120设计了一个电路板、以用于其他用途。

编辑:我已经看到 CC1125具有与 CC1120相同的引脚;我们已使用 CC1120-CC1190 BoosterPack 设计我们的定制 PCB  、其中 CC1120使用前端 CC1190。 是否可以在该 PCB 中将 CC1120与 CC1125交换、还是过于疯狂?

提前感谢!

BR、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 CC1125用于 T 模式。 您还需要使用40MHz xtal。 而不是您可以使用相同的 PCB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、ter。

    因此、要确定的是、只有将32MHz xtal 更改为40MHz xtal、将 CC1120更改为 CC1125、我们的定制 PCB 才能正常运行、适用于我们的无线应用和无线 m 总线仪表?

    此致、  

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的