This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 -仅在~ 300MHz 频率下传输所需的绝对最小器件-无接收-以实现尽可能小的器件数和尺寸。 噪声/互阻抗/外部频带不是问题。 已尝试将 LNA 引脚接地。 当运行时到达和#39;C#39;校准例程

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, MSP430FR6047, CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808092/cc1120-cc1120---absolute-minimum-parts-needed-to-transmit-only-at-300-mhz---no-receive---for-smallest-possible-part-count-and-footprint-noise-intermods-outside-band-not-an-issue-tried-lna-pins-to-gnd-when-run-gets-to-c-calibr

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047CC1175


CC1120 -我们的第一个问题是、仅在~ 300MHz 下传输的最小电路是什么、我们不需要接收。 因此不需要 LNA 输入组件。 TRX_SW 也不相关组件。 (希望如此)

我们有两个开发板、我相信是 cc1120DK、还有大约十几个 CC1120芯片-一些已安装、另一些正在等待。 我们只有 CPU (MSP430FR6047)板和仅 CC1120射频板、用1/8"隔开、分为两层、使用(2) 50 mil 8引脚连接器在它们之间连接 SPI 总线、复位、电源和 GND。

我们基于 MSP430Fr6047的定制 MCU 板的 SPI 输出连接到现有的仅 TI CC1120板、并使用 TI 提供的"C" MCU 程序进行编程(但通过开发板的芯片进行了修改、只需进行极小改动即可使用 MSP430Fr6047cpu I/O 引脚)。 然后、它向演示套件中的 CC1120 TI 板发送命令、没有出现任何问题。

我们的仅 CC1120小型电路板设计的配置 LNA_N 和 LNA_P 连接到 GND、通过演示代码 ok (通过调试器步进) 和设置寄存器运行、直到它到达 TI 代码的校准阶段"C"调用、然后消耗500mA (!) (笑声) (当然)和薯条太热的地方。

我们电路板设计的第二种配置是将 LNA_N 和 LNA_P 连接在一起、但与运行 TI 演示代码软件的其他所有器件隔离、这种配置会设置前3个寄存器并将其读回正常状态(一次一个)、但在尝试第四次寄存器时暂停等待 MISO 线路。

示波器读取晶体振荡正常。

例如、一个问题是-如果我们不想接收、差分输入是否仍然需要一条到 GND 的直流路径?

谢谢你。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 CC1175参考设计:  使 LNA 引脚保持 NC 状态。