This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:如何设置 ACP

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/807361/cc1020-how-to-set-acp

器件型号:CC1020

您好 TI。

我使用 SmartRF Studio v6与 CC1020合作。

如何更改 ACP 设置?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但我不能完全理解这个问题,所以只作几点一般性评论:

    ACP (相邻通道功率)取决于相位噪声、调制格式和 PHY 参数、例如符号速率和偏差。 相位噪声由您从 SmartRF Studio 获得的外部环路滤波器组件值定义。 在 Studio GUI 中输入调制格式和 PHY 参数。

    此外、请确保正确设置测量设备;通道间距、通道 BW、RBW、VBW、 检测器和跟踪模式。 您未指定任何标准、但如果是针对欧洲、请参阅 EN300 220 V3.1.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原来的问题是这样的:   

    我遇到了不符合测试标准 ETSI EN 300-220的相邻通道电源(ACP)问题。

    我有一个外部 PA、在444MHz 频率下以25kHz 通道间隔放大至27dBm。 4.8k 波特率、3.3k 频率偏差。 是否有任何特定设置可用于降低相位噪声?

    我尝试了数据表中的两个环路滤波器值(对于12.5kHz 和25kHz 通道间距)。  

    是否有可能符合 ACP 对 CC1020 + 27dB 功率放大器的要求?

    BR

    Kawa Rahman  

    kar@kamstrup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25 kHz 信道间隔的 ETSI ACP 要求为-37 dBm。 假设输出功率为+27dBm、则 ACPR 为27+37 = 64dBc。

    根据 CC1020数据表、4.8kbps 时 ACPR 为52dBc、+/-2.475kHz 偏差@433MHz、25kHz 通道间隔、以17kHz 带宽测量。

    在使用 CC1020时、没有寄存器设置或外部组件可进行调整、以使其低于52dBc。