This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1200DK:CC1200DK

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/807644/ccs-cc1200dk-cc1200dk

器件型号:CC1200DK

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我有一个 CC1200DK。 我想使用 SmartRF Studio 7运行它、但软件(SmartRF Studio 7)无法识别我的板。 我正在使用 Windows 10并安装 Cebal 控制器设备。 您能指导我如何解决该问题吗? 提前感谢!

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您打开 SmartRF Studio 时、这是否意味着您没有在已连接的设备列表中显示任何内容? 如果是这种情况、您能否拍摄电路板的图片以展示您如何放置跳线等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       感谢您的回复。 是的、就是这样。 请找到随附的照片。 非常感谢。

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已在此开关上尝试 SmartRF 位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要将具有 MSP430调试器的电路板连接到 PC、或者我可以将它们(TrxEB)直接连接到 PC?
    谢谢
    Saber
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需使用 USB 电缆连接它。 请参阅 www.farnell.com/.../1725307.pdfwww.ti.com/.../swru294a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!