This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1200DK:CC1200DK

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/807556/ccs-cc1200dk-cc1200dk

器件型号:CC1200DK
主题中讨论的其他器件:CC1200

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我有一个 CC1200开发套件。 我可以对其进行编程以无线方式发送一些传感器信息、还是将其设计为执行一些预定义的测试、如所示?  

谢谢

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saber、

    CC1200开发套件主要用于性能评估(如前所述、它经过预编程、可执行每项测试)。 但是、我不明白为什么您无法对其进行编程以无线方式发送一些传感器信息(假设您拥有执行此操作所需的所有其他资源)。

    谢谢、
    Alexis