This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:Linux 物联网网关和 CC1352R1未显示传感器数据

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/807116/launchxl-cc1352r1-linux-iot-gateway-and-cc1352r1-shows-no-sensor-data

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:传感器到云SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

你(们)好

我尝试像在本参考设计中那样设置传感器到云系统:

适用于 Linux 系统的低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计 TIDEP0084

与我的设置唯一不同的是、我使用带修订版 E 的 CC1352R1、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 3.10和 Raspberry Pi 作为网关硬件。

COP 和传感器器件是从 SDK 编译的。 作为收集器应用、我使用参考设计中的预编译。 两者的硬件均为 LAUNCHXL-CC1352R1 (具有修订版 E 器件)。

除了在云上接收传感器数据外、所有功能都是开箱即用的。没有温度值、没有 RSSI、切换 LED 按钮也没有功能。

传感器设备在加入网络时会出现在网页上。 它们在传感器输出上的状态符合预期。 在器件出现几秒钟后、器件会显示为非活动状态、并且在异步期间、器件会在极短的时间内处于活动状态。 因此、传感器和云应用之间存在某种通信。

以下是本地网络服务器的屏幕截图、其中一个传感器已连接且处于非活动状态:


由于设计有点复杂、因此不太容易找到此问题的来源。 对于 Project Zero 中介绍的基于 LP 的传感器/收集器示例、温度显示在收集器输出上、因此它看起来是网关/收集器应用程序上的某个内容。

您对此问题有什么建议吗?

感谢您的帮助和亲切问候

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以连接以获取 UART 输出吗? 最近在将 RPi 作为网关的情况下按照 Project 0步骤进行操作后、我发现减少轮询和报告时间的 Project 0的最后一部分对我来说不起作用。 所述的最小轮询间隔100ms 过短、对网关的影响与您观察到的情况类似。 传感器将尝试持续连接、您可以通过读取 UART 输出进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我尝试了原始间隔设置、但它的行为相同、但速度要慢得多。

    如何检测通过 UART 的持续连接? 这是传感器的输出:

    TI 传感器
    状态已更改:1
    已启动:0x1
    通道:0
    状态已更改:3.
    

    您是否使用相同的硬件(修订版 E)和 SDK 版本(3.10)进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、很遗憾、我的 CC1352版本较旧、因此是较旧的 SDK。 帮助我进行故障排除的是、首先确保我可以连接独立收集器(无 Pi、直接从 LP 连接)并查看其 UART 输出。 这就是我发现许多连接尝试的方式。

    这可能不是您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为你不幸是对的,这不是我的问题。 我已经尝试使用 LP 作为收集器、传感器数据以正确的方式显示。 这就是我怀疑网关应用程序有什么问题的原因。 我想知道这是否与新的 SDK 有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用当前版本 的 TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK (2.09.00.09)中包含的 localhost 示例进行测试、一切都正常。 因此、Linux 网关示例似乎已经过时。 现在、我只需在这两个示例设计之间移植云连接。
    MH、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒,很高兴听到它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,MH!

    感谢您帮助 Felix 解决他的问题。

    与 MH 建议的一样、如果您使用 E 版电路板、请确保您使用 SDK3.10协处理器映像早期的映像无法在这些版本上工作。

    对于传感器2云、它应该像这样工作、但如果没有这样工作、请继续做您正在做的事情、因为我们的 SDK 是我们最新的代码、建议您使用我们的 Linux 网关 SDK 并通过云连接进行端口传输。

    如果需要、我可以帮助完成这项工作。 只需打开一个新主题、其中包含您在整个流程中可能遇到的任何问题、我将回答这些问题。

    再次感谢。