This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:尝试将其与 OV7670摄像头连接

Guru**** 2571465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1171286/lp-cc1312r7-trying-to-interface-it-with-ov7670-camera

器件型号:LP-CC1312R7

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

我正在使用 CC1312 Launchpad 并尝试将其与 OV7670摄像头连接。 我需要有关编码部分的帮助。

我已经编写了代码、但我无法将其与 CC1312连接。

它可以与 MSP430配合使用。

void ov767_set (uint8_t addr、uint8_t val)

I2C_start();
I2C_write8 (OV7670_ADDR);
I2C_write8 (addr);
I2C_write8 (val);
I2C_STOP();


uint8_t ov767_get (uint8_t addr)

uint8_t retval;

I2C_start();
I2C_write8 (OV7670_ADDR);
I2C_write8 (addr);
I2C_STOP();

_delay_cycles (16 * 1000);

I2C_start();
I2C_write8 (OV7670_ADDR + 1);
RetVal = i2c_read8 (0xFF);
I2C_STOP();

返回评估;

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin