This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:ETSI/ RED 认证

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1170148/cc1312r-etsi-red-certification

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1311R3

大家好、

我正在设计一个 CC1312R 模块(以及适用于 CC1311R3的更高版本)、该模块将很快进入认证阶段。 我想知道 TI 对于 ETSI 认证设置的建议是什么。

例如、我想使用 SmartRF Studio 运行所需的测试、因此我可以更改射频参数、并能够连续发送和接收、根据测量等 这是一种好方法吗? 或者、您是否有更适合进行认证测试的固件?

在其中一项测试中、认证实体将要求我们打开/关闭跳频模式、我的问题是如何进行? 是否有办法通过 SmartRF Studio 实现此目的? 如何做到这一点?

我相信稍后会出现其他问题、但现在这是我们的主要疑虑。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 是否取决于您为最终产品供电的方式。 当 Launchpad 通过认证后、将尽可能使用 SmartRF Studio、但对于 Launchpad、典型的用例是将其与 USB 电缆配合使用。

    如果您有电池供电的产品、通过 SmartRF Studio 连接 JTAG 来控制电路板将提高有效接地层、从而提高天线性能。 在这种情况下、您需要使用 FW 进行测试。 请首先查看 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APGoGoJVYPMiOUXPcqoUEA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 GhostOf 提到的、TI 使用 SmartRF Studio 测试 LaunchPad、这是您运行测试的一种方式。

    关于跳频模式、您是否使用 自己的协议或15.4堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这一切取决于测试设置以及与认证实体达成的任何协议。  它可能是 SmartRF Studio 和固件的组合、具体取决于当时的测试。  

    我知道连接的所有内容都会影响接地平面、但为什么 JTAG 会影响接地平面、而 USB 不会影响接地平面? USB 仍然连接到测试板、它是屏蔽电缆、因此接地、对性能有着与 JTAG 相似的影响是合理的、不是? 为什么 JTAG 是更糟糕的选择?

    感谢 Rfdiagnostics 的链接、这是测试固件的理想选择。

    启用/禁用 FH 会怎么样?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我猜 SmartRF Studio 应该适用于大多数应用、只要我有一根从模块到配置 PC 的 JTAG 电缆即可。

    我使用的是 TI15.4 Stack。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到电路板的所有元件都会影响接 地层的实际尺寸(如果您使用单极天线、则相关)。 如果您有一个较大的 PCB、则效果会很小、但对于一个较小的 PCB、它会产生影响。

    基本上:您只应将相同的连接到成品、以作为正常使用情况进行认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smart RF Studio 允许您以选定的频率进行传输或进行频率扫描。  因此、没有 FH 配置选项、要启用 FH、您需要使用测试固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但成品只是一个模块、可用于最终客户想要使用的任何应用。  

    因此、除了模块本身中的电缆外、不会有任何电缆、USB 或 JTAG、也不会有任何 GND 层。 很明显、稍后当该模块用于具有不同 PCB GND 尺寸的不同产品时、这会影响性能、但对于仅认证模块、我在这方面没有太多的工作要做。 所有内容都取决于最终应用、但我的产品是模块、因此该模块是我的最终产品、也是我将认证的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我可以在认证模式下使用 TI15.4堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能。

    但是、如果您有一个模块:您的模块上是否有天线? 我怀疑您无法完成完整认证、因为辐射性能取决于天线、并且很可能是模块安装在什么上。 请咨询您计划使用的认证机构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该模块具有集成天线。

    我正在与一家认证机构进行沟通、目前为止、这对我们的认证计划来说非常好。 但我决定在这里征求 TI 关于此事的建议和经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于跳频、您可能能够以中心频率、协议中使用的最低频率和最高频率进行传输、并且模块不会持续改变信道。