在15张卡片中、6张卡有通信困难、9张卡根本没有通信。
我们知道问题与模块之间的距离无关。
所有电路板均使用相同的器件型号进行布线、且元件值符合您的建议。
我们在 OK 卡和 KO 卡之间交换了 RF 部件(石英和 CC1101除外)的组件,问题仍然存在在 KO 卡上。
我们在 OK 卡和 KO 卡之间进行了频谱调查、我们不确定这些记录中是否显示了问题。
您能告诉我们这些记录是否显示异常?
您是否有任何解决问题的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
不、我们在这个问题上没有取得进展。
如果不查找您的所有问题、我无法回答您的问题、但您将在附件中找到原理图部分和曲线。
我最初期望的唯一答案是这些记录是否突出显示异常、以及是否知道传输问题?
此致、
您好!
您是否进行了 Tx 频率精度测量测试?
您可以使用 SmartRF Studio 并使用 CW 未调制模式。 将频谱分析仪跨度设置为1KHz、以获得更好的分辨率。
我还建议使用 SmartRF Studio 并执行 PER 测试。 将一个器件/电路板置于数据包 Tx 模式、将另一个器件/电路板置于数据包 Rx 模式、并测量接收器上的 PER/BER。
谢谢、
PM
您好、LC、
如果频率精度较差、则需要调整晶体负载电容以校正频率精度。 如果 Tx 板和 Rx 板之间的频率误差更大、则接收器可能根本无法接收信号、这是因为 Rx 滤波器带宽设置所致。
使用 SmartRF Studio 进行的每次测试将显示您的电路板是否正常。 如果 PER 测试正常、则可能是您的代码存在问题。
您是否从 SmartRF Studio 导出了寄存器设置?
您使用的是什么模式(调制、数据速率、频率偏差、Rx 滤波器带宽)?
谢谢、
PM