This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:60块电路板中的15块电路板上存在射频通信问题。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/820628/cc1101-rf-communication-problem-on-15-out-of-60-boards

器件型号:CC1101
您好!
我们在连接的60个电路板中的15个电路板上存在射频传输问题。
在15张卡片中、6张卡有通信困难、9张卡根本没有通信。
我们知道问题与模块之间的距离无关。
所有电路板均使用相同的器件型号进行布线、且元件值符合您的建议。
我们在 OK 卡和 KO 卡之间交换了 RF 部件(石英和 CC1101除外)的组件,问题仍然存在在 KO 卡上。
我们在 OK 卡和 KO 卡之间进行了频谱调查、我们不确定这些记录中是否显示了问题。
您能告诉我们这些记录是否显示异常?
您是否有任何解决问题的建议?
随附文档。
此致、
Ludovic corre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到任何附件。

    测试失败了什么?

    您是否测试了频率精度?

    在什么模式下(数据速率、频率偏差、模块等) 您使用的是什么?

    您是否在测试中使用 SmartRF Studio 配置无线电?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这方面是否取得了任何进展?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我们在这个问题上没有取得进展。
    如果不查找您的所有问题、我无法回答您的问题、但您将在附件中找到原理图部分和曲线。
    我最初期望的唯一答案是这些记录是否突出显示异常、以及是否知道传输问题?

    此致、

    e2e.ti.com/.../Doc2.pdf

    Ludovic CORREe2e.ti.com/.../Doc2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我观察到您的原理图有一些问题。

    随附原理图审阅。 请更正这些值、重新测试并查看是否解决了问题。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供这些提示、我将尽力向您提供最新信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、请告诉我。 如果在10天内没有更新、我可能需要关闭该帖子。

    是的、如果仍有问题、我们始终可以打开新帖子。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此问题的更新?

    我可能需要在几天内关闭此帖子。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将根据您的建议在下周进行测试。
    我们将随时向您通报最新情况。

    此致、

    LC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、请在您完成测试后更新我们。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对通信随机的2块板进行了修改、但问题仍然存在。
    对这2块电路板所做的修改如下:
    C12、C9、C15、C13和 C10
    C17和 C18已经很好地适应石英
    我们的图中已存在电源滤波器
    由于天线连接到 J3、因此未安装元件 C32和 L9。

    在电路板上完成所有测试后、我看不到可以尝试的东西!

    此致、

    Ludovic corre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否进行了 Tx 频率精度测量测试?

    您可以使用 SmartRF Studio 并使用 CW 未调制模式。  将频谱分析仪跨度设置为1KHz、以获得更好的分辨率。

    我还建议使用 SmartRF Studio 并执行 PER 测试。 将一个器件/电路板置于数据包 Tx 模式、将另一个器件/电路板置于数据包 Rx 模式、并测量接收器上的 PER/BER。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐!

    我们将看到我们是否能够执行这些测试。

    此致、

    Ludovic corre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下、如果 Tx 频率精度测试和 PER 测试不好、原因是什么?


    通过多次测试合格卡和坏卡之间的组件相互作用、我们得出了我们在射频器件上没有适应问题的推论。

    LC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LC、

    如果频率精度较差、则需要调整晶体负载电容以校正频率精度。  如果 Tx 板和 Rx 板之间的频率误差更大、则接收器可能根本无法接收信号、这是因为 Rx 滤波器带宽设置所致。

    使用 SmartRF Studio 进行的每次测试将显示您的电路板是否正常。 如果 PER 测试正常、则可能是您的代码存在问题。

    您是否从 SmartRF Studio 导出了寄存器设置?

     您使用的是什么模式(调制、数据速率、频率偏差、Rx 滤波器带宽)?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此问题的更新?

    如果没有、我可能需要关闭此帖子。

    谢谢、

    PM