This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在生产中测试 CC1312R 模块的射频功能

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/823255/cc1312r-how-to-test-rf-functionality-of-cc1312r-module-in-production

器件型号:CC1312R

您好!

请告知我们如何在生产中测试 CC1312R 模块的射频功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SmartRF Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过作为 SmartRF Studio 一部分提供的测试环境? 打开 Studio、按右上角的扳手符号。

    详细信息将取决于所需的测试覆盖范围和测试时间等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不想手动执行测试。 是否有任何方法可以自动执行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试根据 rfEchoTx/rfEchoRx 在写入射频测试程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过作为 SmartRF Studio 一部分提供的测试环境? 打开 Studio、按右上角的扳手符号。 这是一种自动测试的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用多种方法来实现它。

    您可以拥有自己的固件、该固件允许您连接到 UART、使用一些基本命令、您可以在 TX 和 RX 模式下配置器件、

    2.您可以使用 Smart RF Studio。

    3.您可以使用无线电测试库,它使用 xds110接口来实现对电路板的全面控制和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 SDK 中分享 CC1312示例代码的链接、以在连续 TX 和 RX 模式下配置器件。

    此致、

    主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APgnV2C.YvX2J-1gKv0HLw__eCfARaV__LATEST

    RX:如何使用 CONT. RX 示例、输出是什么?