This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:针对 CC1312R 的礼貌频谱访问相关查询

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/821685/cc1312r-polite-spectrum-access-related-queries-for-cc1312r

器件型号:CC1312R

尊敬的 TI E2E:

我们正面临来自测试和证书颁发机构(FCC 和 CE)的一些关于 CC1312R 礼貌频谱访问能力的问题  

为方便起见、我从 ETSI 文档粘贴行

礼貌频谱访问的使用应由制造商声明。 制造商还应声明:

 1) 1)采用的最小 CCA 间隔。  

2)最大死区时间。

 3) 3)随机分配重传尝试时序的方法。  

4)延迟期的单位。  

5) 5)随机延迟周期的最小值和最大值。  

6)最大传输持续时间、Ton 最大  

7) 7)相同工作频率下的最小传输关闭时间、Toff 最小值  

 

从哪里可以获得我们的资格认证的上述值,我在中的第59页进行参考  

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1最终草案(2016-11)

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/03.01.01_30/en_30022001v030101v.pdf

此致  

Bhavani

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已对仅运行 PHY 的芯片进行了认证(没有堆栈、换句话说、使用 SmartRF Studio 时会得到什么)。 礼貌的频谱访问必须由堆栈完成、因此您询问的数字将取决于您正在运行的软件和软件的配置。 因此、必须知道这些数字的是用户、而不是 TI。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些 、客户都使用了 TI15.4堆栈和 TI SimpleLink SDK、他们没有更改任何与这些参数相关的内容、甚至没有 TI 提供的文档、该文档提供了从何处以及如何提取这些参数的信息。 他们需要有关 如何提取这些参数值的支持;请查看是否支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    我要将此主题移至15.4 SW 团队、因为您需要的是由协议栈设置的。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavani

    大多数(如果不是所有)这些数字都可以在 config.h 文件中找到。 这取决于您是如何配置堆栈的、因此您需要查看此文件。