This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312窄带性能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/823949/cc1312r-cc1312-narrow-band-performance

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1125

您好!  

如前所述、CC1312具有比 CC1310更窄的频带功能。 但我仍然没有在数据表中看到相关的说明。  

您能否分享一些结果或信息? CC1125和 CC1312之间的性能比较如何?

电源 433MHz 频带。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前只研究了@868MHz 的窄带。 请注意、对于窄带、需要 TCXO、并且在 Q3中之前不会开始验证 TCXO。  

    Sverre 已经用9.6kbps、+/-2.4kbps、17.1kHz RX BW 进行了一些测试、但是我必须在周一与他核实具体性能、因为我不确定我的数据是否是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    1% BER 的测量值为-118dBm。 晶体频率容差为+/-7ppm、因此需要使用 TCXO。