This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:多通道选择

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/820409/cc1350-multiple-channel-selection

器件型号:CC1350

您好!

我将 CC1350 LP 用于我的应用。 该应用基于传感器向网关发送数据的编号。(CC1350接收器板)。 我只想知道、我如何在不同的频率通道上工作。 意味着每个发送器都在不同的频率信道上工作以发送数据。

那么、我如何在软件中选择该不同的通道配置。  

我的第二个问题是、如果每个传感器以不同的频率信道传输数据、那么接收器如何知道天气该数据来自该特定频带。

请建议 有关此频率通道的解决方案。 它们是如何配置的以及它们在 不同模式下的执行方式。

谢谢

Nilesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是15.4堆栈、还是这是您自己的堆栈或类似堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、先生、我将其与我自己的堆栈一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要编写自己的堆栈/协议、则必须自行实现。 听起来您需要一个同步跳频系统、其中网络中的所有节点都需要知道何时跳转到新频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    实际上、我们计划使发送器器件实时运行。 这意味着网络中没有任何器件向接收器传输数据。 但在该网络中、我们实际上计划使发送器事件成为基础。 意味着当发送器收到事件时、它会立即将数据发送到接收器。

    但问题是、当网络中没有其他发送器且它们也具有基于事件的情况时、发送器在网络中的行为是如何的。 它们是否会相互碰撞?

    最后,我们需要这样的解决方案:假设网络中没有节点,如果有任何节点发生了事件,那么它应该将其数据发送到接收器,而不会与其他节点发生冲突。

    跳频是一个选项,但它看起来非常复杂,因此我在网络上讨论的实施应用程序的另一个选项应该是稳健的。

    我们需要您的指导来实施这种网络。 因此、如果您有任何有关此内容的信息或文档、请与我们分享。

    等待您的回复

    此致、

    Nilesh  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况的典型解决方案是 LBT/CCA、其中具有插槽的发送器首先检查其他人是否正在使用该通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我已经通过使用几个板进行编程来检查示例 LBT。 通过将器件保持在连续接收模式、在 RF Studio 上观察到的所有传输数据。  但我仍然没有得到适当的解决方案。这意味着我通过传输不同的字符串、使用 LBT 示例对5个电路板进行了编程。 并在 RF Studio Receiver 控制台上观察到。 但我得到了2块或3块板的数据。 其他设备不发送数据。

    如果我决定使用100个传感器和 1个接收器构建网络、 我想使用 LBT 解决方案 ,然后我必须使用 LBT 解决方案示例代码。

    使用 LBT 示例解决方案实现100个传感器网络所需的更改是什么。

    请在上面给出解决方案。

    谢谢你

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的有关如何测试 LBT 的信息非常有限

    -您将限制设置为什么?

    -当无线电实际上处于 RX 或 TX 中时、您是否尝试输出射频代码中的某些信号?