This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:原理图和布局问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/818138/cc1310-schematic-and-layout-issue

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190CC2640

您好!

在我们设计第一个 cc1310器件之前、但信号很差。 我们遵循 cc1310布局指南并重新设计、但不确定是否存在任何问题。 有人可以帮助我们查看布局和原理图?   谢谢!!

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以快速查看原理图/布局、我需要 pdf/光绘文件。 如果您不想在公共域中共享文件、则可以向我发送包含这些文件的朋友请求。

    此外、请浏览 http://www.ti.com/lit/an/swra603/swra603.pdf 和 http://www.ti.com/lit/an/swra640a/swra640a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    在这几周内、我们仍会对其他组件进行微调、如果准备好、将会向您发送帮助以进行审核。 非常感谢。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要关闭 TT。 准备就绪后、您可以在此主题中发布、TT 将重新打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    我的工程师现在告诉我、我们已经安排了有关设计的位置。  您可以检查一下吗? 谢谢!!

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受朋友的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确切希望我的评论是什么? 返修文件仅包含位置、其中一个看起来可能包含 CC1190。 我认为任务是查看我是否能了解您在现有设计中的覆盖范围为何较差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    我们重新设计了器件的布局、我们需要您的帮助来检查 cc1310、cc1190和 cc2640及其在电路板中的参考组件排列是否正确。 如果放置正确、我们可以执行下一步来布局电路。 我们认为放置会影响布局步骤。

    如果我的概念不正确、请告诉我。 谢谢!!

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的带宽有限、因此我更喜欢查看已完成的布局。 仅仅是位置的审查更耗时、因为更难看到一切发生在哪里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 如果准备就绪、请寻求帮助。  谢谢!!

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

     我们已准备好项目的布局。 您可以检查一下吗? 谢谢!!

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以快速看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发送,请检查它。  谢谢!!

    此致、

    Kevin