This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:外部 LO

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/823874/cc1125-external-lo

器件型号:CC1125

您好!

CC1125是一个很好的部分。 但是、当我们放大未调制载波时、我们无法满足 ETSI 频谱纯度相位噪声要求。

是否有方法将外部 VCO 从 LM2571馈送到 CC1125、并让 CC1125使用外部 LO 进行调制。

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、不能使用外部 LO 信号。  

    您是否有显示 ETSI 失败的图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它仅在载波杂散噪声测试中失败。 发生这种情况是因为我们放大它。 当然、如果不进行放大、就没有问题。  

    这是由于 VCO 在400MHz 时的相位噪声造成的。

    只是觉得值得问。

    谢谢!
    Ryan B.