This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:具有收发器的 MSP430

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1101, RF430F5978, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/823926/cc1120-msp430-w-tranceiver

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1101RF430F5978CC1310

您好!

我想知道您是否可以帮助我找到一款具有与 CC1120类似的低于1GHz 收发器的 MSP430。

我发现 RF430F5978具有与 CC1101类似的收发器、但需要具有更高性能的器件。 感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 MSP430 + CC 无线电组合在一起的唯一产品是使用 CC1101的 CC430 (RF430是 CC430 + RFID)。

    CC1310/CC1312是否具有足够好的射频性能以满足用例需求? 或者您是否连接到 MSP430平台。