This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:具有 CC1190宽信号发送功能的 CC1101

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/822500/cc1101-cc1101-with-cc1190-wide-signal-sending

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1190

您好!

我有一个定制电路板、其中 CC1101和 CC1190 868MHz 每秒发送一次数据作为测试。 我还没有接收器端、但我在 GQRX 软件中使用 DVB-T USB 记忆棒作为频谱分析仪。 发射器和分析仪天线彼此之间放置1.5米。

-我的问题是我看到了大范围的其他频率,因为我不确定它只是一个测量故障。 因此,我想征求你的意见。

以下是我的原理图和设置:
e2e.ti.com/.../Schemtaic_5F00_and_5F00_settings.zip.zip

以下是每秒发送数据时的频谱视频:

e2e.ti.com/.../My_5F00_signal.mp4

下面是一个不同频谱范围的视频、我不应将其发送到、因为空气中还有来自其他人的其他信号:

e2e.ti.com/.../Neighbor_5F00_signal.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。  

    为了能够调试基于 CC1190的设计、强烈建议使用频谱分析仪并执行传导测量。  

    此外、如果您对频谱及其外观感到担忧、则应根据 EN300220进行测量、并查看您是否处于允许的电平范围内。  

    您是否在允许27dBm 功率的通道上发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?