This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 500K 高侧 MOSFET 驱动器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/822624/500k-high-side-mosfet-driver

主题中讨论的其他器件:UCC27531

请问 UCC27531是否可用于驱动开关频率为500kHz 的高侧 N 沟道 MOSFET? 或者是否有任何其他推荐的驱动器芯片?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、每天都在  

    感谢您对我们的司机的关注、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您解决问题。

    UCC27531可用作高侧 N 沟道 FET 驱动器、该驱动器使用专用的隔离式浮动偏置为高侧栅极提供必要的栅极电压。 下面复制的链接的图3显示了如何完成此操作。  

    http://www.ti.com/lit/an/slua669a/slua669a.pdf

    至于开关频率、驱动器可在 500kHz 下运行、具体取决于负载(Qg)、电源范围、栅极电阻、PCB 布局等。 下面的链接讨论了这一点以及需要考虑的其他关键因素。  

     https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/788867/2917563#2917563

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您有问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou